结果:找到"USB 防水",相关内容191条
- 钣金结构防尘防水设计,结构工程师必备知识点!
- 针对钣金结构机柜防尘防水设计工作,设计人员要思考结构的设计要点,并明确防尘防水设计的原理和具体的对策,只有这样才能够提升设计的水平和设计的质量。钣金结构机柜的结构类型和联接方式1.1钣金结构机柜的结构类型钣金结构机柜指的是运用钣金工艺加工制造的机柜,加工过程中使用的加工艺有剪、冲、折、焊和表面处理。钣金结构机柜的结构类型根据分类标准的不同,主要可以分为以下几类:第一,按照机柜的框架可以分为立柱横梁结合型与整板型两种;第二,按照钣金机柜的角联接方式可以分为四种类型,分别是螺钉联接、粘接联接、销联接、焊联接。1.2钣金结构机柜框架的联接方式钣金结构机柜的联接方式指的是钣金结构机柜主体结构的联接方...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金结构 防尘防水设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 09:23:00
- USB防水现在能做到什么程度?
- USB线缆和其他连接器线缆一样,随着工业环境连接要求的提升,防水防尘USB线缆现在也已经十分普及了。以下我们分别介绍不同的防水防尘USB线缆组件。1、USB2.0防水B型插座,带10in/25.4cm引线IP67防护等级连接至24AWG的防水面板USBB母头,10英寸长引线30微英寸的镀金触点板可通过重复插拔提供可靠的连接坚固的模制后壳确保耐久性导线可以直接连接到PCB或结合选择的连接器使用2、USB2.0线缆,屏蔽型防水面板安装A型母头/A型公头IP67防护等级屏蔽防水面板安装USBA型母头至标准USBA型公头连接器,符合USB2.0版本压铸壳体使面板或外壳可以轻松接地30微英寸的镀金触点...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 防水 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-13 20:52:00
- 铺铜问题
- 对铺铜区域内同网络的焊盘不会打上花孔或铺满,怎么回事啊?能设置吗?屏幕截图2022-11-03143841.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: PADS灌水 发帖人:xay1898 发帖时间:2022-11-03 14:35:00
- 南水北调的水泵有多大?
- 小编的话:大家有没有好奇过一个问题,南水北调的水泵有多大?自从21世纪以来,似乎中国就像一头睡醒了的雄狮,这几年来,我国在基础建设这一块,可谓是震惊世界,已经修建了向三峡大坝,港珠澳大桥,中国天眼等等令世界震惊的工程。那么我们今天就来说一下,我国的另外一个世界级工程,叫南水北调工程,相信说了以后你会震惊它的价值。南水北调这个工程其实是因为我国地理所导致的,我国是一个地大物博,资源丰富的国家,资源丰富,地大物博的同时也带来了一些其他的问题,那就是资源分布不均匀,所以导致我国南方地区的水资源相对来说,要比北方多。北方的水资源分布就不如南方的多了,也正因为如此,我国的毛泽东主席曾经就已经提到了,要...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 水泵 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-02-24 09:07:00
- 私家别墅安装安防监控系统有哪些需要注意的地方?
- 现在人们的生活水平越来越高,在别墅中的成功人士享有自己的私密空间。相对独立的环境、舒适的生活让居住者远离人群纷扰,但是,也有一个问题随之而来了,那就是别墅的安全问题。因其居所的相对独立,邻里间的空间距离也比较远,因而别墅的安防就显得尤为重要。那么,私家别墅安装安防监控系统又有哪些需要注意的地方呢?下面就和大家分享一套「别墅综合安防解决方案。别墅环境的监控特征独门独户别墅一般都是独门独院,监控需求有外围、庭院、围墙、车库、地下室等各类区域。外围空旷无阻碍常采用低矮围墙或者灌木丛作为周界,可疑人员容易翻越。占地面积大别墅一般都配有大的庭院,如果有客人到访,往往需要出门迎接,访客等待时间长,因而需...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 安防 安防监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 14:10:00
- 机房监控安防系统方案
- 数据中心机房的监控系统包含多个方面,不仅仅是视频监控而已。当数据中心机房在出现危险时,通过监控系统就能够及时发现问题,并及时扼杀。在数据中心机房中的任何地方、任何运行系统均会有出现问题的可能,监控系统的覆盖在一定程度上影响着数据中心机房的运行稳定性。为了应对数据中心所面临的管理复杂、管理难、不直观等诸多问题,就需制定一套完善的数据中心动环管理解决方案,专业才能进一步提升数据中心用户管理体验及效率。系统解决方案监控系统主要是针对UPS、配电、温湿度、精密空调、普通空调、市电、蓄电池、漏水、新风机、烟感、红外、门禁、消防、防雷、电话、短信、视频、服务器、路由器、交换机等监控项。当系统检测到的数据...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安防 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 14:18:00
- 平安校园安防系统解决方案
- 校园安全作为一个国家公共安全领域比较重要的部分,一直以来都受到格外重视。近两年,国家与地方政府陆续发布了多项加强校园安全管理的政策、法规及标准规范,提出要不断完善学校的人防、物防、技防,构建“平安校园”建设。在校园内公共区域布置和更新监控设备就是其中重要的一环,想必小伙伴们都“身”有体会,走在校园里,处处都能见到监控设施,比如道路上的摄像头,在路边摆放的报警柱等。这些监控主要分布在人员密集的公共区域,例如校园内主要干道、主要楼宇的门厅及楼宇周边,重要的科研机构和公共的教学楼。它们的重要功能就是24h监控周边环境变化,保卫同学们的财产安全。下面我们就来了解一下校园安防有哪些用处吧。校园安防的特...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 安防 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 10:39:00
- 酒店安防系统解决方案
- 酒店安防系统建设对于安防行业是个混乱交错领域,有些人认为其属于智能建筑范畴,也有认为智能家居是酒店安防最为主流应用,其实不然,酒店信息化建设包含了酒店安防建设,酒店安防系统是以酒店建筑为载体,为保障酒店人、财、物等方面安全而构建的一套综合性的技术防区系统,其核心价值在于“安全防范”,是属于酒店信息化系统中的一个子系统。酒店安防发展经历了两个阶段,分别是传统安防阶段和智能化阶段,传统安防指采用视频监控技术,将酒店重点区域进行监控、录像。智能化阶段指将报警、门禁、监控、客控、一卡通、梯控等系统都融入酒店建设中,打造酒店内部智能化安防系统。酒店安防系统是未来智慧酒店里必不可少的部分,目前酒店安防已...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店安防 安防 安防解决方案 酒店安防 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 16:57:00
- 连锁店铺安防系统解决方案
- 连锁经营是近代产业革命所带来的经济高速发展的产物,是社会化大生产的产物。在产业革命所带来的经济高速增长的推动下,连锁经营作为一种现代流通业的新的企业组织形式和经营方式,产生于美国,但由于它一不受国家和地区的限制,二不受文化传统、商业习惯的限制,三不受行业、零售业态的限制,所以很快传遍了世界,在一切具备条件的地方和领域都产生了连锁经营。连锁行业在我国发展迅猛,连锁经营模式越来越盛行。连锁经营模式在统一品牌和形象、降低物流和库存成本方面都能有效提高企业的竞争力。连锁经营成为零售业、家电业、餐饮业、医药等行业的主流经营模式。一、连锁店安防应用需求1、安全问题连锁店具备其规模化、大众化、灵活便捷等特...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安防系统 安防方案 安防 连锁店安防 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 15:42:00
- 拉远基站FSU的防雷设计方案
- 拉远基站FSU的防雷设计方案FSU功能需求5G到来,基站的密度达到4G的10倍容量,远端数据采集器智能动环监控单元FSU需求更大了。FSU是(FieldSupervisionUnit)连接监控端局和监控中心的桥梁,是整个监控系统数据处理的核心,其主要功能是对端局采集器的原始数据进行采集,并将处理结果发送给监控业务台和数据服务器,同时接受业务台的控制命令对端局设备进行控制。FSU主要具备以下功能:以图形或列表方式实时显示本FSU范围内的各SM的分布状况、工作状态和运行参数;具有局站分片区、分设备类监控功能;全网寸钟校验功能;自诊断功能、对监控系统本身的故障进行告警:具有故障派修、回单和测试的闭...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 防雷 发帖人:雷卯电子 发帖时间:2020-02-18 17:34:00
返回